Other Parts Discussed in Thread: TPS542A52, TPS542A52EVM
您好,
我使用 TPS542A52设计了PCB,但它无法正常工作。 当电源打开时,输出变为5V,但当我们将一些负载(如100 mA)连接到它时,它会立即下降,并且在负载被移除后,它不会再恢复到5V,仅恢复到~0.4V。 我有3个PCB,每一个PCB的行为都是一样的。
奇怪的是,我以前在 其他PCB中做过完全相同的原理图和布局,而且工作非常好。 听起来像是焊接不好,但我也检查过。
我尝试将使能引脚上拉至某种电压(3.3V),以确保使能引脚高于1.2V阈值。 然后,即使 没有附加负载,输出也不会充电至5V -它保持在0.4V。
所以我的问题是:你知道这种行为的原因是什么吗?
此致
Tomasz