This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS542A52:输出异常行为

Guru**** 2636685 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS542A52, TPS542A52EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1098713/tps542a52-strange-behaviour-of-the-output

部件号:TPS542A52

您好,

我使用  TPS542A52设计了PCB,但它无法正常工作。 当电源打开时,输出变为5V,但当我们将一些负载(如100 mA)连接到它时,它会立即下降,并且在负载被移除后,它不会再恢复到5V,仅恢复到~0.4V。 我有3个PCB,每一个PCB的行为都是一样的。
奇怪的是,我以前在 其他PCB中做过完全相同的原理图和布局,而且工作非常好。 听起来像是焊接不好,但我也检查过。  
我尝试将使能引脚上拉至某种电压(3.3V),以确保使能引脚高于1.2V阈值。 然后,即使 没有附加负载,输出也不会充电至5V -它保持在0.4V。

所以我的问题是:你知道这种行为的原因是什么吗?

此致  
Tomasz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否共享原理图和PCB布局?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。



    就像 我以前写的那样,我在其他板上做了同样的原理图,它工作得很好。
    它是2层 印刷电路板-蓝色层全部接地。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果使用VIN关闭和打开电源,设备是否在 无负载的情况下调节到5V。   

    您能否使用示波器在     无负载和100mA下单独探测VREG (C15),SREF (R12)和SW。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,当我关闭电源并打开Vin时,我有5V输出电压,无负载。

    我测量了您的要求。

    1)当输出为5V且无负载时:

    Vreg = 4,62V,它是直流信号,没有什么有趣的,它的行为与 我的另一个项目中的TPS542A52相同。

    SW =相同的情况,其正常工作:


    SREF =当我将探头连接到SREF时,输出变为低电平(~0.4V)- 当我将一些负载连接到输出时,这是相同的行为

    2)当输出电压为0.4V时(带负载或当我尝试测量SREF时)

    Vreg:  


    软件:


    缩放:  

    SREF:


    缩放:


    SREF的1.2V参考电压听起来是个问题,但我不知道原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以看到VREG正在改变电压。   我希望VREG电压保持稳定。   

    使用VREG降速时,我认为设备可能会触发UVLO并导致重启。  

    您是否在 无负载和满负载情况下探测到了VIN电压(Vsys轨)。   输入电压稳定。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VREG电压仅在输出已不工作时才会改变。 输入导轨稳定- 9V输入的电压介于8.8V-9.2V之间。 当输出停止工作时,它会在短时间内降至7,5V,因此不会触发UVLO。

    我观察到,在此输出上可以加载高达400mA的电流,没有任何问题,但要实现这一点,我需要非常缓慢地增加负载电流,如10mA。 当我尝试加载超过400mA时,输出会下降。  

    400mA负载
    蓝色-开关
    黄色- 5V输出

    就像我之前说过的那样,最糟糕的是当我用探针触碰SREF时,输出停止工作,所以应该有问题,但是布局和组件都很好,所以我不能弄清楚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SREF设置转换器将调节到  VSET引脚电压x 5的参考电压。   上的12kOhm

    SREF大于数据表建议内嵌的6kOhm限值。  

    设备的运行表现就像噪音耦合到其中一个内部信号 ,导致设备关闭并重新启动。   

    TPS542A52EVM具有从PVIN到Avin的10欧姆电阻器和从Avin到AGND的0.47uF电阻器。   

    在您的布局上,AGND引脚8附近有一个VIA,与PGND连接的最近VIA比引脚25更接近引脚29。

    引脚29至33是低侧MOSFET的来源,当功率级切换时,会出现接地弹跳。  

    我怀疑没有Avin滤波器,经由位置的AGND和IC 的组合以及100mA的负载足以导致噪声耦合事件触发重新启动。  

    负载应用非常缓慢,负载逐渐增加,这支持噪声假设。  

     将示波器探头应用于SREF可能会将噪音耦合到设备中。  

    由于此原理图和布局在以前的主板上有效,您是否安装了一个IC,该IC在以前的主板上显示了该行为,以查看该行为是否随设备而变化。   或者您是否从以前的主板上取下了一个IC,该主板已经在最新的主板上工作并安装。  

    以前和当前版本上的IC是否来自相同的批次跟踪代码。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在新旧主板之间切换IC,IC正常-旧PCB在两种情况下都能工作,新PCB在两种情况下都无法工作。  
    当我说布局是一样的时候,我省略了一个事实,即以前的PCB是4层,而新的PCB是2层。 既然您声称噪音可以结合到内部信号中,我猜下面有紧密接地平面的4层板可以处理该噪音,而2层印刷电路板(1,6 mm 厚度)则无法处理。
    如果你对如何改进这块板没有更多的想法,我将结束这个问题,也许设计4层板:D
    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您分享信息。   它帮助我了解设备的易感程度。  

    如果您 愿意在第一个PCB布局之外修改主板,有一些建议。  

     请参阅印刷  电路板另一层上的图像(请原谅我的插图),通过将Ilim,Comp和VSET组件连接到AGND添加AGND。   

    使用较小宽度的轨迹将AGND连接到设备下方的PGND,使用一个VIA并将其移动到更靠近AGND垫的位置。    

    将第二个Via移至PGND垫之间。  

    在   VDD和AGND的vsys中添加一个CAP和res。  

    我相信这些更改会使设备发挥全部性能。   

    此致