This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2H000-Q1:负载瞬态电流的内部电流限制

Guru**** 1456330 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2H000-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1099730/tps2h000-q1-internal-current-limit-for-transiend-current-of-load

部件号:TPS2H000-Q1

各位专家,您好!

我想将TPS2H000-Q1用于LED驱动模块。

该模块包括多个LED驱动器,LDO和计时器。

当我在pspice上模拟它们时,我可以在像附加图像一样开始操作时看到大约1A~2A的瞬态电流。 (接通,PWM先接通等...)

我的问题是,我们是否可以限制此启动电流?

操作时是否需要过峰?  

因为TPS2H000-Q1的内部电流限制为1.6A (最大值)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第一个图形为I (Vin),第二个图形为V (PWM)。

    当V (PWM)上升时,I (Vin)变为1A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好Dustin,

    感谢您与我们联系。 我不太确定 V (PWM)信号是什么,如果您能附加实际原理图,这将是最佳选择。 假设FET已获得VS,则浪涌电流是正常的,假设它受到外部电流限制电阻器的限制。 它可能是由某处的电瓶盖充电引起的,但电流不应来自零件本身。  

    另外,如果热是问题,则应该正常,并且1A电流的持续时间为~20-30US。

    如果您的问题得到了解答,请告诉我。  

    此致,

    Yichi