请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS2H000-Q1 各位专家,您好!
我想将TPS2H000-Q1用于LED驱动模块。
该模块包括多个LED驱动器,LDO和计时器。
当我在pspice上模拟它们时,我可以在像附加图像一样开始操作时看到大约1A~2A的瞬态电流。 (接通,PWM先接通等...)
我的问题是,我们是否可以限制此启动电流?
操作时是否需要过峰?
因为TPS2H000-Q1的内部电流限制为1.6A (最大值)。