您好,
目前,我正在使用TPS6.1165万EVM测试TPS6.1165万。 当我使用Rset的0.57Ω 对LED+和LED-短路时,Rset电阻器将被破坏并保持打开,在此测试中,只有Rset断开,TPS6.1165万正常。 然后我将重置从0.57Ω 更改为10Ω。 再次对LED+和LED-短路。 此时,未损坏Rset或TPS6.1165万。 <Q1>我可以说,不管剩下的是什么,当LED+和LED-短路时,TPS6.1165万没有损坏?
此结论与FB引脚的绝对最大额定值(数据表第4页显示3V)冲突。 当LED+和LED-短路,电感器和Rset上实施的输入电压时,FB引脚上的电压将大大高于3V,从而导致TPS6.1165万损坏或故障。 但是,它仍然运行良好。
类似的测试案例是Rset打开。 <Q2>Rset打开时会发生什么情况? 期待您的回复。
BRS,
Luffy