请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS9.22万 您好,
目前我正在测试TPS9.22万D2。 我有一个关于LED+/LED-短路保护和感应电阻器开路负载保护的问题。 当LED+/ LED-短路发生时,输出电容器将通过感应电阻器放电,并具有大电流,这可能导致VFB高于VFB_OVP。根据数据表说明,设备在自动重试计时器后关闭。
假设在正常工作中输出电压为12伏,当LED+/LED-短路时,输出电压将在FB引脚上实施,这将大大高于FB引脚的绝对最大额定值。 (数据表显示FB的ABS最大电压为7V)。 在这种情况下,您是否认为LED +/ LED -短操作足够安全。 感应电阻器开路负载操作也属于类似情况。 发生这种情况时,FB针脚电压接近输出电压,过压可能会损坏设备,对吗?
BRS,
Luffy