This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS9.22万:LED+/LED-短路保护和感应电阻器开路负载保护问题

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1098914/tps92200-question-to-the-led-led--short-protecion-and-sense-resistor-open-load-protection

部件号:TPS9.22万

您好,

目前我正在测试TPS9.22万D2。 我有一个关于LED+/LED-短路保护和感应电阻器开路负载保护的问题。 当LED+/ LED-短路发生时,输出电容器将通过感应电阻器放电,并具有大电流,这可能导致VFB高于VFB_OVP。根据数据表说明,设备在自动重试计时器后关闭。

假设在正常工作中输出电压为12伏,当LED+/LED-短路时,输出电压将在FB引脚上实施,这将大大高于FB引脚的绝对最大额定值。 (数据表显示FB的ABS最大电压为7V)。 在这种情况下,您是否认为LED +/ LED -短操作足够安全。 感应电阻器开路负载操作也属于类似情况。 发生这种情况时,FB针脚电压接近输出电压,过压可能会损坏设备,对吗?

BRS,

Luffy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luffy,您好!

    由于LED的电阻比感应电阻器高得多,因此FB电压不应过高。

    罗宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robin,

    感谢您的回复! 那么,我们可以说TPS9.22万没有LED+/-短路保护或感应电阻器开路负载保护,因为这两种操作都会损坏器件吗?

    Luffy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luffy,您好!

    TPS9.22万支持LED短路保护和感应电阻器开路保护。 我在上一次的答复中所说的,是指FB电压不会太高,不会超过7V。

    罗宾