This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2.5947万:热插拔应用- TPS25.9472万ARPW

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1099881/tps25947-hotswap-application---tps259472arpw

部件号:TPS2.5947万

尊敬的TI支持:

回复: TPS25.9472万ARPW

我们希望将TPS25.9472万ARPW用于热插拔应用中的有源ORing。  PGTH将被设置为13.8V。  虽然不建议在ORing应用中使用TPS25.9472万x (OVC变体),但由于最大输入电压为12.6V,输入电压将永远不会达到或超过13.8V钳位电压。  由于TPS25.9472万ARPW永远不会处于过压钳位(OVC)状态,我们是否可以在活动ORing配置中使用TPS25.9472万ARPW。

谢谢你

Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sean,

    如果您确保在ORing应用中,器件从不在OVC中,那么我认为您可以考虑使用TPS25.9472万器件。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你