请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS2.5947万 尊敬的TI支持:
回复: TPS25.9472万ARPW
我们希望将TPS25.9472万ARPW用于热插拔应用中的有源ORing。 PGTH将被设置为13.8V。 虽然不建议在ORing应用中使用TPS25.9472万x (OVC变体),但由于最大输入电压为12.6V,输入电压将永远不会达到或超过13.8V钳位电压。 由于TPS25.9472万ARPW永远不会处于过压钳位(OVC)状态,我们是否可以在活动ORing配置中使用TPS25.9472万ARPW。
谢谢你
Sean