This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3410:恒流驱动用于恒压驱动

Guru**** 2521660 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1099534/lm3410-constant-current-drive-is-used-for-constant-voltage-drive

部件号:LM3410

双功率恒定电压输出的LM3410,参考如下

输入3-5V;输出电流:100mA

帮助分析设计的合理性,因为在测试过程中发现某些IC损坏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sunm,您好!

    您 不应使用LM3410之类的电流驱动器作为电压输出驱动器,如原理图中所示。  FB引脚上的偏置电流和您的100K反馈将产生巨大的错误,并且其大小足以损坏零件。

    谢谢Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tuan,

    除了FB输入电流外,是否还有其他参数问题? 如果上拉电阻将电流限制在1uA以内,是否可以工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sunm,您好!

    同样,由于电压错误,我们不建议执行此操作。

    谢谢Tuan