请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:UCC2.878万EVM-021 主题中讨论的其他部件:UCC2.878万
我们隔离了其他额外电路的电流,VDD波形变为
但是, 无法获得输出电压 ,并尝试测量UCC2.878万的VREF针脚。 VDD和VREF变为
VDD已更改,VREF无法达到1V。 有什么建议?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们隔离了其他额外电路的电流,VDD波形变为
但是, 无法获得输出电压 ,并尝试测量UCC2.878万的VREF针脚。 VDD和VREF变为
VDD已更改,VREF无法达到1V。 有什么建议?
您好Jung-Hui,
在您的第一个屏幕截图中,VDD在更正常的时间间隔内上升,但 在切换开始后,VDD下降到规定水平。
它在该处停留约150毫秒,然后降至UVLO关闭阈值以下并重新启动。
我建议探查输出电压以查看发生的情况。
在第二次屏幕截图中,VREF的振幅更像0.5V。 它永远不会达到5V,因此切换永远不会启动,VDD会反复降低到打开阈值。
VREF似乎过载。 因为电压为0.5V,所以它不会对GND短路,但它看起来在VREF上负载过大。
这在您的第一个屏幕截图中没有发生,因为VDD似乎已被调整了一段时间(从输出中反映出来)。 所以我认为VREF是可以的。
在探测过载VREF的VREF测量时发生了某种情况。 请对此进行调查。
此致,
Ulrich