This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.878万EVM-021:UCC2.878万

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1099958/ucc28780evm-021-ucc28780

部件号:UCC2.878万EVM-021
主题中讨论的其他部件:UCC2.878万

我们隔离了其他额外电路的电流,VDD波形变为

但是, 无法获得输出电压 ,并尝试测量UCC2.878万的VREF针脚。 VDD和VREF变为  

VDD已更改,VREF无法达到1V。 有什么建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jung-Hui,

    在您的第一个屏幕截图中,VDD在更正常的时间间隔内上升,但 在切换开始后,VDD下降到规定水平。  
    它在该处停留约150毫秒,然后降至UVLO关闭阈值以下并重新启动。
    我建议探查输出电压以查看发生的情况。  

    在第二次屏幕截图中,VREF的振幅更像0.5V。  它永远不会达到5V,因此切换永远不会启动,VDD会反复降低到打开阈值。  
    VREF似乎过载。  因为电压为0.5V,所以它不会对GND短路,但它看起来在VREF上负载过大。  

    这在您的第一个屏幕截图中没有发生,因为VDD似乎已被调整了一段时间(从输出中反映出来)。  所以我认为VREF是可以的。
    在探测过载VREF的VREF测量时发生了某种情况。  请对此进行调查。

    此致,
    Ulrich