This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3840:TPS3840DL45DBVR计时问题

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3840

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1099155/tps3840-tps3840dl45dbvr-timing-problem

部件号:TPS3840

大家好,

我的客户将 TPS3840DL45DBVR用于电源良好的应用,但计时出现问题。

请参阅以下内容:

红色圆圈部分是否确实存在? 是否有办法将其删除?

复位引脚将导致VDD攀爬过程中后期电路判断错误,导致12V PG (CH4)输出异常,如下图所示。

CH2:RESET,CH3:VDD,CH4:12V-PG

U5是TPS3840,原理图和值如下所示。

CN2=12V,重置电压(针脚1)为12V的2.9V。

此致,谢谢。

摇滚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rock,

    我会调查并向您提供最新信息。

    杰西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rock,

    您的客户是否尝试增加RP20电阻? 如果不是,我建议测试约400千欧。

    杰西