This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B8401EVM:相位裕度测量

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7B8401EVM, TPS7B84-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1098613/tps7b8401evm-phase-margin-measurement

部件号:TPS7B8401EVM
主题中讨论的其他部件: TPS7B84-Q1

大家好,

我使用FRA测量了TPS7B8401EVM的相位裕度(NF Corporation FRA5097)。 我 得到了下面的图表,这是自然的吗? 连接时,输出电压= 3.3V, 测量时输入电压= 12V,输出电流= 50mA。 添加了一个50Ω Ω 电阻器作为注射电阻器。

如果您有任何测量结果,请分享。 我还对使用EVM的测量是否会使结果与批量生产IC (TPS7B84-Q1)的结果有所不同感兴趣。

  

此致,

藤本正茂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    藤本您好!

                你附上的图表对我来说很好。 您可以对它们的增益进行评估。 请注意,相位/增益裕度测量值将随负载电流(IOUT),输出电容器(cout),馈入电容器(CFF,如果使用),环境温度和余量(VIN - VOUT)而变化。 因此,批量生产的IC将不具有唯一/设置相位裕度值,但该裕度将取决于以上列出的参数并随这些参数而变化。 EVM上的器件可调节版本可用于进行合理精确的相位裕度测量。 谢谢!

    此致,

    Srikanth   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 您的回复! 我觉得增益的降低过大,但根据EVM中安装的元件,可能会出现这样的结果,对吗?  特别是这次,使用默认的10μF (μ s)可能会影响结果。 我想仔细检查您提到的参数并继续测量。 我感谢您的宝贵反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    藤本您好!

                增益下降似乎接近每十年频率-20dB,这并不罕见。 谢谢!

    此致,

    Srikanth