我们在 设计中使用LMR2.3625万CQDDARQ1部件,其中切换频率为2.1MHz固定,
我们正在使用4.7uH部件来改进EMI EMC测试,我们发现4.7uH部件的切换频率不一致,该部件尝试向左移动,即大约为1.6MHz,而不是返回到2.1mHZ。
请告诉我们此货件的重新分配情况,并告诉我们如何选择合适的电感器部件以获得更好的性能。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们在 设计中使用LMR2.3625万CQDDARQ1部件,其中切换频率为2.1MHz固定,
我们正在使用4.7uH部件来改进EMI EMC测试,我们发现4.7uH部件的切换频率不一致,该部件尝试向左移动,即大约为1.6MHz,而不是返回到2.1mHZ。
请告诉我们此货件的重新分配情况,并告诉我们如何选择合适的电感器部件以获得更好的性能。
您好,Dinesh,
我有理由相信您正在触碰设备的频率折回区。 基本上,该设备具有最短接通时间,在 关闭之前必须打开顶部FET。 如果频率足够高(2.1MHz相当高),则吨/关断率可能过高,无法在4.2V时输出400mA。 如果您给设备增加了更多负载,则此问题很可能会消失。 这种现象称为频率折回模式。 LMR2.3625万 DS中对此进行了详细说明:

有关更多信息,请查看此技术文档:
https://www.ti.com/lit/an/snva857/snva857.pdf
谢谢!
Andrew