This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR2.3625万CQDDARQ1切换频率偏移。

Guru**** 2536440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1099849/lmr23625cqddarq1-switching-frequency-shift

主题中讨论的其他部件:LMR2.3625万

我们在 设计中使用LMR2.3625万CQDDARQ1部件,其中切换频率为2.1MHz固定,

我们正在使用4.7uH部件来改进EMI EMC测试,我们发现4.7uH部件的切换频率不一致,该部件尝试向左移动,即大约为1.6MHz,而不是返回到2.1mHZ。

请告诉我们此货件的重新分配情况,并告诉我们如何选择合适的电感器部件以获得更好的性能。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dinesh,

    固定设备切换速度低于2.1MHz是很奇怪的。

    您是否可以共享以下内容:

    1.示意图

    2.布局

    3.波形。

    4.电感器电流。

    5.工作条件(VIN,VOUT,IOUT等)。

    谢谢!
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Andrew

    原理图

    布局

     S

    切换波形

    在L7上配备近场探头的FFT

    4.电感器的饱和电流为4.6A,峰值电流为4.7A

    5.Vin为12V,Vout为4.2V,Iout为400mA (典型),峰值为2A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是电脑控制器以低于2.1MHz的频率切换的特殊原因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dinesh,

    我有理由相信您正在触碰设备的频率折回区。 基本上,该设备具有最短接通时间,在 关闭之前必须打开顶部FET。 如果频率足够高(2.1MHz相当高),则吨/关断率可能过高,无法在4.2V时输出400mA。 如果您给设备增加了更多负载,则此问题很可能会消失。 这种现象称为频率折回模式。 LMR2.3625万 DS中对此进行了详细说明:



    有关更多信息,请查看此技术文档:

    https://www.ti.com/lit/an/snva857/snva857.pdf

    谢谢!

    Andrew