This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5.1581万:低输出电流时L选择

Guru**** 2502805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1089365/lm51581-l-selection-in-low-output-current

部件号:LM5.1581万

大家好,

VIN=12伏

输出电压= 24V

输出=0.35A

频率=1MHz

Webench一直告诉我我选择的电感器太低(1.5uH),

我了解到IT希望将当前百分比保持在30~40 % ,

但是,如果我使用较低的电感(客户需要),那么DCM是否真的很糟糕?

此致,

弗雷德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Fred:

    没有DCM是不错的,特别是对于低电流,电压输出至电压级别较高(如您在规格中定义)。

    您可以使用快速启动计算器,因为这样可以提供更大的灵活性,甚至可以使用功率级设计器来完全控制设计参数。

    此致,

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Stefan,

    感谢您的回复,

    我将忽略工作台警告,

    您是否会详细说明DCM的情况,尤其是Vin和Vout越高,越好?

    由于Iout过低,系统更容易进入DCM。

    此致,

    弗雷德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Fred:

    本文档可能有助于获取所需信息:

    Topic_3_Lynch.pdf (TI.com)

    此致,

    Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Stefan,

    在此处更改主题,

    我注意到当频率上升到2MHz时,二极管损耗正在增加,为什么会发生这种情况?

    在以下两个供电过程中,我没有看到任何额外损失。

    2MHz

    100kHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Fred:

    再看:

    Topic_3_Lynch.pdf (TI.com)

    此损耗与切换频率成比例。

    此致,

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Stefan,

    关于这一点,您是否可以向我展示哪个段落解释了我上面提到的DCM问题(为什么DCM可以正常工作),   

    因为内容相当大,谢谢。

    此致,

    弗雷德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Fred:

    请学习A章和B章

    通过快速总结:

    CCM:
    -电压增益与负载无关。
    -输入电流 是连续的,不是脉动的。
    -电感器电流的纹波分量低于平均分量。
    -与DCM相比,可以实现更高的效率。 ->电流越高越好
    DCM:
    电压增益取决于负载和设计参数(L和FS)。 ->在需要高电压增益时更好
    -电感器电流的纹波分量较高,其RMS值较高。
    -控制开关的ON换向是在零电流的情况下进行的,可减少换向损失。
    -与 CCM相比,电感器的尺寸可以显著减小。
    -输入电流是脉动的。
    因此 ,这取决于您的应用程序,您需要权衡利弊,以找到最佳解决方案。
    关于何时和如何使用其中一个或另一个,没有固定的规则。
    (同时请记住:当负载降低到足够远时,每个CCM将进入DCM)

    此致,

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Fred:

    我在过去12天内没有看到有关此主题的更新。
    所以我认为这个问题已经解决了。
    在这种情况下,最好按下"已解决"按钮。

    如果仍有问题,请告诉我新的详细信息。

    此致,
     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Stefan,

    在我关闭此论坛之前,还有两个问题,

    1.您是否可以确认 DCM与 CCM相比具有更高的回路BW和更差的效率?

    2.如果DCM有自己的优势,为什么人们总是 推荐(电流纹波/最大电流)<30~40 %   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Stefan,

    是否有任何更新?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Fred:

    很抱歉耽误您的时间-很遗憾,此线程卡在某个位置。

    1.是的,DCM通常具有较高的环路BW。 关于效率,这不能在全球范围内说,需要逐案计算。

    DCM具有一个巨大的优势,即无电流时的开关。 因此,此损失不会出现。

    2. 30 % -40 % 仅对CCM有效。

    此致,

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Fred:

    我在过去16天内没有看到此线程的更新。
    所以我认为这个问题已经解决了。
    在这种情况下,最好按下"已解决"按钮。

    如果仍有问题,请告诉我新的详细信息。

    此致,

     Stefan