This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ7.694万:AFE和开关板分离

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1102362/bq76940-seperation-of-afe-and-switching-board

部件号:BQ7.694万

你好

我们正在使用AFE BQ7.694万设计BMS,以满足250安培的电流需求。 我们希望设计两个独立的主板,一个包括AFE和MCU,另一个带有开关MOSFET的主板。 设计用于低侧切换。 我想了解一些事情...

1我们是否可以将VC0端子用作电路板1的接地折射。

2 AFE BQ7.694万可驱动多少个并联电荷和放电MOSFET。 AFE BQ7.694万的CHG和DSG引脚的输出电流是多少。

3如果我必须使用栅极驱动器,如何计算栅极驱动器可以驱动的并联电荷和放电MOSFET的数量。  

4栅极驱动器IC建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Syed,  

    1.您可以使用VC0作为接地参考,就像BAT-一样,只需确保与其它PCB的任何连接都在过滤器电阻器和电容器之前,以便没有噪音进入VC0引脚。

    2. MOSFET数量取决于FET规格。 引脚的额定电流不是以安培为单位,其特征是数据表中所示的上升和下降时间。 本文档第14页中介绍了更多信息。 https://www.ti.com/lit/an/sluaa09a/sluaa09a.pdf?ts=1652898259845&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FBQ76952 它7.6952万它是为另一个设备系列制造的,但充电泵的工作原理相同。  

    3.这也取决于您的FET规格。

    4.您可以在此处查看我们的FET驱动器系列。 您可以快速搜索并选择MOSFET作为您的交换机类型,低侧驱动器作为您的拓扑,输入VCC作为12V,栅电荷作为所有FET的总电荷。 https://www.ti.com/power-management/gate-drivers/overview.html 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的宝贵回复。

    1请详细说明第1点,特别是关于连接优先级。

    2关于浇口驱动程序选择,我已经做了一些基本计算,如果我错了,请纠正我。

     我正在使用栅电荷Qg为205nC的MOSFET。 所以如果我要并联使用20个MOSFET,总栅极电荷将是205*20=4100nC。 以500ns的上升时间来说,IPEAK将是Q/t I e 4100/500=8.2A,因此我必须选择一个能提供大于或等于8.2A峰值电流(IPEAK)的栅极驱动器。

    我对选择栅极驱动器IC的基本理解是否正确。

    选择Gate驱动程序时需要考虑的任何其他事项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Syed,

    1.参考下面的屏幕截图,建议您在图片上绘制的红色节点处连接板1的接地参考。

     

    2.是的,您的计算是正确的。 我不确定在选择栅极驱动器时是否还有其他考虑因素,因为这超出了电池管理的范围。 此产品看起来非常适合您的应用程序。 https://www.ti.com/product/UCC2.7614万 我将通过E2E联系支持团队以了解任何进一步的问题。  

    谢谢!
    Caleb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的宝贵回复。