This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2.5069万:栅极针脚电压一直过低

Guru**** 2556720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1101996/lm25069-gate-pin-voltage-is-stuck-to-low

部件号:LM2.5069万

您好,  e2e.ti.com/.../LM2.5069万_5F00_Calculations_5F00_17May2022.xlsx</s>2022.

我们的设计采用 LM2.5069万PMM-1。

在测试过程中,我们发现浪涌控制电路在几次电源打开/关闭和负载打开/关闭循环后停止工作。

栅极电压一直过低。

电源由连接到PCB的CRP供电,即不是热插拔/交换。  用于 测试的直流负载。

请参阅以下附件,FYR:

  • 示意图(如图像)
  • 计算XLS

提前感谢!

此致,

Ponnusamy M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Ponnusamy,

    感谢您与我们联系 。 明天我会给你回信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Avishek,

    感谢您的留言。 我们将等待您的分析 和输入。 如果需要进一步的数据,请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Ponnusamy,

    MOSFET是否良好?

    此问题是否可重复出现?  

    在启动过程中,除了输出电容器外,是否还有其他负载?

    请分享 以下在电源开/关和负载开/关循环中捕获的波形。

    1. VIN
    2. 输出电压
    3. 输入电流
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Avishek,

    MOSFET似乎很好。  在总共3个原型中观察到该问题。 我们正在等待 更换组件以重现问题。

    即使拆除LM2.5069万的栅极引脚与MOSFET栅极之间的连接,栅极电压也几乎保持不变。

    PL找到 以下附加的波形,FYR:

    1. VIN与闸门

    2. VIN与VOUT

    3. en与gate (PL注意:在此图像中,在交流模式下捕获的门波形)

    我们可以看到栅极输出电压约为150mV,因此在VOUT引脚上没有观察到输出(190mV)。

    VIN_Vs_GATE

    图像1:VIN与GATE

    VIN_Vs_VOUT

    图像2:VIN与 VOUT

    EN_Vs_GATE

    图像3:EN与GATE

    我们在 浪涌控制 器电路的输出端有一个DCDC (12V至5V @80A)。

    您能否共享您的邮件ID以便 我们共享 设计详细信息?

    我们无法捕获电流波形,因为我们需要更换 LM2.5069万设备,并且正在等待备用部件。

    如果需要进一步的详细信息,请告知我们

    此致,

    Ponnusamy M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Ponnusamy,

    请接受E2E中的朋友请求。