您好, e2e.ti.com/.../LM2.5069万_5F00_Calculations_5F00_17May2022.xlsx</s>2022.
我们的设计采用 LM2.5069万PMM-1。
在测试过程中,我们发现浪涌控制电路在几次电源打开/关闭和负载打开/关闭循环后停止工作。
栅极电压一直过低。
电源由连接到PCB的CRP供电,即不是热插拔/交换。 用于 测试的直流负载。
请参阅以下附件,FYR:
- 示意图(如图像)
 - 计算XLS
 
提前感谢!
此致,
Ponnusamy M
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好, e2e.ti.com/.../LM2.5069万_5F00_Calculations_5F00_17May2022.xlsx</s>2022.
我们的设计采用 LM2.5069万PMM-1。
在测试过程中,我们发现浪涌控制电路在几次电源打开/关闭和负载打开/关闭循环后停止工作。
栅极电压一直过低。
电源由连接到PCB的CRP供电,即不是热插拔/交换。 用于 测试的直流负载。
请参阅以下附件,FYR:
提前感谢!
此致,
Ponnusamy M
您好,Avishek,
MOSFET似乎很好。 在总共3个原型中观察到该问题。 我们正在等待 更换组件以重现问题。
即使拆除LM2.5069万的栅极引脚与MOSFET栅极之间的连接,栅极电压也几乎保持不变。
PL找到 以下附加的波形,FYR:
1. VIN与闸门
2. VIN与VOUT
3. en与gate (PL注意:在此图像中,在交流模式下捕获的门波形)
我们可以看到栅极输出电压约为150mV,因此在VOUT引脚上没有观察到输出(190mV)。

图像1:VIN与GATE

图像2:VIN与 VOUT

图像3:EN与GATE
我们在 浪涌控制 器电路的输出端有一个DCDC (12V至5V @80A)。
您能否共享您的邮件ID以便 我们共享 设计详细信息?
我们无法捕获电流波形,因为我们需要更换 LM2.5069万设备,并且正在等待备用部件。
如果需要进一步的详细信息,请告知我们
此致,
Ponnusamy M