This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7.4801万:对偏置和输入使用相同的电源。

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1102033/tps74801-using-the-same-supply-for-both-bias-and-in-inputs

部件号:TPS7.4801万

您好,

由于布局限制,我正在使用相同的电源3V3进行偏置和输入。   输出设置为1V8。 在验证时,输出电源似乎在 -40°C至85°C的不同温度条件下工作正常

我知道LDO NMOS拓扑必须在偏置输入输入上具有更高的电压才能正确偏置通过FET的门,因此我的问题是 ,即使部件工作正常,是否存在任何风险?  

谢谢。

/Zakaria。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这种配置下,我注意到负载调节相当差。 附件是屏幕截图:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zakaria:

    如果VIN低于VOUT + 1.62V (您的应用属于该值),则需要使用偏置轨,如数据表第6.3 节中的注释(1)所述。 不幸的是,尽管输出电压为1.8V且无负载,但LDO在压降模式下运行,这也是负载调节非常差的原因。 您从设备获得的PSRR在跌落时也会降级,瞬态性能也可能受到影响。  

    尽管如此,我的建议是不要像这样使用此设备,但如果您想尝试不再以这种方式使用它,最终将由您决定。  

    此致,

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢Nick的迅速回复。  

    /Zakaria。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然。 您正在使用哪个软件包? 我不确定是否有P2P替代,但我可以检查。