This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2.3753万A:过热和输出问题

Guru**** 2538960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1100629/tps23753a-issues-with-overheating-and-output

部件号:TPS2.3753万A

您好,  

我希望你一切顺利。  

我们已将 TPS2.3753万EVM-004实施到其中一个设计中,但它似乎没有达到预期效果。 在通电时,输入似乎足够稳定(屏幕截图1),但在输出上,我们只能看到约0.6V (屏幕截图2)和切换FET过热。 我探测了FET的门,电压摆幅过大(屏幕截图3)。  

我已经对原理图进行了两次跟踪,我看不到开发板和我们设计之间的任何差异。 请查看下面的屏幕截图,如果您对如何调试有任何想法,请告诉我。 我很高兴将我们的示意图发送到私人机票上。  

谢谢你。  

此致,  

Lou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lou,您好!  

    请接受我的连接请求以启用私人信使。 请将原理图发送给我以供查看。  

    如果原理图与EVM完全匹配,则可能是布局问题或组件不正确。 布局中的某些内容可能连接不正确,从而导致此问题。 或者有东西会被破坏,导致其他东西断裂。  

    我几乎不知道是不是变压器...输入电压通常是48V,如果你打算将其降级至3.3V,而不是484V ...它就像将电压升10倍而不是降10倍...我会先检查变压器。  

    如果此帖子回答了您的问题,请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致,  

     

    Michael P.

    应用工程师

    德州仪器(TI)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已经确定了这些问题-我们必须在设计中更改以下内容:  

    • FRS电阻器-从118k至59K  
    • BLNK电阻器-从162k到80k6
    • CS电阻器-从0r到100R
    • 门电阻器- 24R9从至35R