请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:BQ2.573万 您好,
我们正在使用BQ2.573万为产品电池充电。
为其供电 ,可以使用两个不同的充电器,两个充电器均具有24V电流,但电流额定值不同(2.5A和6A)。 此外,客户可能使用未知的第三方充电器。
为了区别这两个充电器,我们考虑使用ICO来确定充电器可以提供的最大充电电流。
据我所知,充电器的输入电压必须降至输入电压寄存器值以下才能启动ICO。
我们的问题是,此输入电压寄存器的最大值为19.52V,比充电器的输出低4.48V。 这意味着我们必须使充电器过载,以使电压下降4.5V
在尝试时,我们获得了最大值 2.5A充电器的输入电流超过6A,显然过高。
在2.5A的最大负载下,我们只有大约400mV的下降。
是否有方法使此输入电压限制高于19.52V,因此我们需要更少的压降来识别电流限制?
此致,
Ramon