This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.573万:使用ICO使用不同的充电器充电

Guru**** 2551370 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1102071/bq25730-charging-with-different-chargers-using-ico

部件号:BQ2.573万

您好,

我们正在使用BQ2.573万为产品电池充电。

为其供电 ,可以使用两个不同的充电器,两个充电器均具有24V电流,但电流额定值不同(2.5A和6A)。 此外,客户可能使用未知的第三方充电器。

为了区别这两个充电器,我们考虑使用ICO来确定充电器可以提供的最大充电电流。

据我所知,充电器的输入电压必须降至输入电压寄存器值以下才能启动ICO。

我们的问题是,此输入电压寄存器的最大值为19.52V,比充电器的输出低4.48V。 这意味着我们必须使充电器过载,以使电压下降4.5V

在尝试时,我们获得了最大值 2.5A充电器的输入电流超过6A,显然过高。
在2.5A的最大负载下,我们只有大约400mV的下降。


是否有方法使此输入电压限制高于19.52V,因此我们需要更少的压降来识别电流限制?  

此致,

Ramon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ramon,

    输入电压寄存器(VINDPM)长度为8位,其最大允许VINDPM设置为19.52V。  无法扩展寄存器值范围,但您仍可在24V下工作。