请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS546C23 主题中讨论的其他部件: TPS546C20A, TPSM846C24, TPSM846C23
您好,TI团队:
我希望使用TPS546C23稳压器满足以下要求。
1. VIN 12V,5 % 公差
2.Vout = 0.88V @ 33/34 A
3.波纹电压= 20mV
4.电压容差= 3 % (26.4mV)
5.负载瞬态:50 % 或更低(16.5 / 17A或更低)。
6.环境温度=85度
是否有人可以建议和澄清我是否可以与此监管机构合作?
你在这方面的迅速反应将是非常可观的。
此致
Kapil