This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546C23:TPS546C23稳压器部分

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546C23, TPS546C20A, TPSM846C24, TPSM846C23

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1101577/tps546c23-tps546c23-regulator-section

部件号:TPS546C23
主题中讨论的其他部件: TPS546C20ATPSM846C24TPSM846C23

您好,TI团队:

我希望使用TPS546C23稳压器满足以下要求。

1. VIN 12V,5 % 公差  

2.Vout = 0.88V @ 33/34 A  

3.波纹电压= 20mV

4.电压容差= 3 % (26.4mV)

5.负载瞬态:50 % 或更低(16.5 / 17A或更低)。

6.环境温度=85度

是否有人可以建议和澄清我是否可以与此监管机构合作?

你在这方面的迅速反应将是非常可观的。

此致

Kapil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kapil,

    是的,您可以使用TPS546C23或TPS546C20A。

    该设备还有一个模块版本:TPSM846C23 (PMBus)和TPSM846C24 (非PMBus)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tomoya,您好!

    感谢您的快速响应。 但切换频率为200kHz的观察很少

     1. IC结温:131度

    总 功率耗散:5.17W

    希望0.88V的电压不会出现这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kapil,

    正如您所指出的,您很可能需要风扇来保持设备冷却,以便在85°C的环境下运行。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tomoya,您好!

    感谢您的参与。