This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3420:PB1和PB2连接在一起

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3420

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1100834/tps3420-pb1-and-pb2-connect-together

部件号:TPS3420

大家好,

关于TPS3420,请从数据表中了解,当此复位IC同时保持低电平并输出有源-低电平复位脉冲信号时,它将监控2个输入。

 

如果我们要将2个输入连接到交换机,则PB1和PB2将同时降低,以确认复位输出。 同时释放两个输入时,取消对重置输出的断言。

如果两个输入都连接在一起,请告知是否有任何含义。 我们认为应该没有问题,但我们仍然希望与BU团队再次确认。 谢谢你。

此致,

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mike:

    感谢您的提问。 在您的用例中,将PB1和PB2连接在一起没有问题。

    杰西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jesse:

    获取,感谢您的反馈。

    此致,

    Mike