请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS3420 大家好,
关于TPS3420,请从数据表中了解,当此复位IC同时保持低电平并输出有源-低电平复位脉冲信号时,它将监控2个输入。
如果我们要将2个输入连接到交换机,则PB1和PB2将同时降低,以确认复位输出。 同时释放两个输入时,取消对重置输出的断言。
如果两个输入都连接在一起,请告知是否有任何含义。 我们认为应该没有问题,但我们仍然希望与BU团队再次确认。 谢谢你。

此致,
Mike