This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.557万:未持续充电

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1098583/bq25570-not-charging-continuously

部件号:BQ2.557万

大家好,

我正在使用下面链接中的电路为LiPO电池充电。 出于应用目的,我们在VIN中使用了0.6F超级保护罩。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/108.6842万/bq25570-vbat-sine-wave</s>2.557万

在测试中,电源预存储在超级电容中(至2V),然后连接至VIN。

启用EN后,充电开始。 当超级电容中几乎没有剩余电量时,充电停止。

橙色线是流经蓄电池的电流。 负值表示正在充电。  该图显示充电过程分为两个阶段。

为什么充电过程不是连续的?  当VIN = 0.8V时,第一个充电阶段通常停止,一段时间后,第二个阶段开始。  

此问题的保护性原因是什么?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Claire:

    当vstor <1.9V时,充电器处于冷启动模式。  当vstor>1.9V时,增压充电器启动。  该器件具有滞后功能,并打开功率FET,直至电感器达到~250mA的峰值电流。  在VIN_DC处的输入电压高于MPPT点之前,电源FET不会重新打开。 因此,充电不是从具有高输出阻抗(如太阳能电池板)的电源持续进行的。  

    另外,将部分充电的超电容或电池连接至BAT时,Vstor和VBAT处的电压必须低于100mV,否则Vstor和VBAT之间的欠压保护FET将不会关闭。

    此致,

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jeff:

    感谢您的回复。 我有几个跟进问题。  

    如果我的VOC_SAMP处于浮动状态,MPPT点是什么? 此外 ,vstor >1.9V的充电效率是否总是 高于冷启动模式?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Claire:

    VOC_SAMP将浮动为高,将MPPT设置为VOC的80 % ,或将MPPT设置为VOC的50 % 设置为低(很可能)。  当vstor >1.9V时,充电效率始终高于冷起动模式。

    此致,

    Jeff