您好,
我们在其中一款产品上使用TPS5.3513万已经有几年了,没有出现任何问题,但在最后一批产品中,输出电压恰好超出了规格。
当主板闲置(低功耗)时,我们在两个主板上测量0.6247 V和0.6272 V的FB。
在以前的两个主板上-工作-批次上,我们得到0.5996V和0.6009V。
我们的假设是,当功耗稳定且调节工作时,FB引脚上的电压等于内部参考电压。 因此,我们应满足参考电压规格(即597mV至603mV)。
有了这25 mV的差值,此批次上的TPS5.3513万似乎超出了规格。
这一新批次涉及新的PCB,但与该DC/DC相关的内容没有任何变化(设计和ECAD相同)。
我们尝试在Vout上增加1A的功耗,以查看是否会涉及跳过模式。 不变。
问题1:部件是否有缺陷? 是否有其他用户遇到相同的问题?
问题2:您建议进行什么测试?
提前表示感谢。
Thomas