This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5.3513万:参考电压超出规格

Guru**** 2391415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1101454/tps53513-vref-out-of-spec

部件号:TPS5.3513万

您好,

我们在其中一款产品上使用TPS5.3513万已经有几年了,没有出现任何问题,但在最后一批产品中,输出电压恰好超出了规格。

当主板闲置(低功耗)时,我们在两个主板上测量0.6247 V和0.6272 V的FB。

在以前的两个主板上-工作-批次上,我们得到0.5996V和0.6009V。

我们的假设是,当功耗稳定且调节工作时,FB引脚上的电压等于内部参考电压。 因此,我们应满足参考电压规格(即597mV至603mV)。

有了这25 mV的差值,此批次上的TPS5.3513万似乎超出了规格。

这一新批次涉及新的PCB,但与该DC/DC相关的内容没有任何变化(设计和ECAD相同)。

我们尝试在Vout上增加1A的功耗,以查看是否会涉及跳过模式。 不变。

问题1:部件是否有缺陷? 是否有其他用户遇到相同的问题?

问题2:您建议进行什么测试?

提前表示感谢。

Thomas

e2e.ti.com/.../TPS5.3513万_5F00_VrefIssue.pdf