This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2842:UC2842的反馈补偿,用于增压应用

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: UC2901, UC2706, UC2842

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1101300/uc2842-feed-back-compensation-of-uc2842-for-boost-application

部件号:UC2842
主题中讨论的其他部件:UC2901UC2706

大家好,

我正在设计一个直流直流推挽式转换器,输入范围为22V至34V,输出电压为280V,负载电流为0.7A。 我选择了UC2842作为PWM控制器,UC2706将单驱动器信号转换为两个驱动器信号,UC2901作为隔离反馈控制器。 我的变压器的回转比是1:18。  

  1. 输入电压变化范围为22V至34V时,我能够实现固定280V输出,但仅在无负载条件下。
  2. 我的输出电压未固定,在负载条件下,它将在+/- 15V到20V之间变化,这意味着我对UC2842的反馈补偿工作不正常。  
  3. 我在UC2842上遇到反馈补偿问题。 如何调整UC2842的反馈补偿值以提高应用?
  4. 是否有任何计算表可用于UC2842的补偿调整?
  5. UC2842是否适用于此类高变压器比率应用?

谢谢,此致,

Karthik Venkateshiah。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Karthik,

    我在 这里找到了几天前您的E2E帖子。   为了获得完整的答案,尽可能包含示意图非常重要。

    我检查了您的示意图和调节器规格。  我认为您不仅仅有一个简单的反馈补偿问题。  UC2842能够满足您的要求,但您必须使用正确的电源组件。

    首先,从TI的网站: Power Stage Designer下载并安装Power Stage Designer。  观看培训视频。

    使用功率级设计器,我选择了推拉式拓扑并输入了您的规格(输入电压范围,输出电压,输出电压和转弯速率)。  我不知道您的变压器电感,所以我使用了功率级设计器(56uH)的推荐值。  此外,首先,我使用了功率级设计器建议的输出电感220uH。

    请注意工作条件: 负载= 35 % ,输入电流(8.93A),电流纹波(0.61A)和接通时间(1.13us)。

    带有220uH输出电感器的输出电感器中的波纹电流是合理的(请参阅蓝色波形)。

    接下来,我将输出电感更改为您原理图中的值6uH。

    请注意,波纹电流现在极高,即801 %。

    接通时间极低(280ns),带有6uH输出电感器。  要想按时达到这样低的水平,这是极其困难的。

    峰值电感器电流为5.61A,带6uH输出。  您的磁性/ FET能否处理此电流?  这种高电流可能会解释您的过热问题。  我怀疑整个PCB都变热了,而不仅仅是UC2842。

    最后,我注意到您的问题,即未在"红框"中实施电路。

    您是否排除了整个电路,包括电流感应变压器?  变压器创建一个斜坡(连接CS引脚),以便UC2842可以执行PWM控制。  我假设变压器包含在内,您只遗漏了2N2222和它的5个组件。

    对于晶体管电路,这是"前导边缘消隐"。  它通过220pF从栅极驱动波形进行交流耦合。  当输出信号上升时,2N2222会在短时间内拉低。  这是保持PWM稳定运行所必需的。  当FET打开时,它可以消除高频电流噪声(振铃)。  有时,我们使用从CS引脚到接地的小电容器代替前导边空白电路。

    我希望我已经回答了您的问题并帮助您"回到正轨"。

    此致,

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric,

    非常感谢您提供的详细信息。 感谢您让我重回正轨。

    谢谢,此致,

    Karthik kV