This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2.5117万:布局复习

Guru**** 2535880 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1101161/lm25117-layout-review

部件号:LM2.5117万

大家好,

您是否建议在CSG引脚和CSG之间建立布线路径,并移除CSG平面(右下角角的角板)上的导通孔,而不是仅使用导通孔连接到多个接地平面?

这样,我们就可以获得更好的PGND信号完整性, 但我也担心如果我移除了VIAS,热量会更差,因为现在只有一条路径返回PGND。

请问您的建议是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Fred:

    该主板有多少层?

    CS和CSG信号轨迹应并行布置,以获得准确的电流感应。

    您提到的CSG平面应以最短的方式布置到CIN地面,您应将多通孔放置在CIN地面平面上。

    LM2.5117万需要在散热垫上使用多通孔,  

    连接到HB,HO,LO和SW引脚的迹线宽度应大于12mil  

    B R
    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andy:

    感谢您的回复

    让我们 先跳过这件事,

    我问我是否需要构建从CSG飞机到CSG引脚的额外路径,

    或者就像现在通过通孔将CSG平面连接到接地平面,并让回电流通过回传热垫?  

    后一个接头的接地很脏,  CSG引脚出现意外的红外降。

    或者我是否可以同时执行这两项操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Fred:

    从CSG平面到CSG引脚应有额外的迹线。

    CSG引脚不应直接连接至LM2.5117万地线。

    请参阅LM2.5117万 EVM布局设计。

    B R

    Andy