请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:BQ2.7742万EVM 主题中讨论的其他部件:BQSTUDIO, GPCCHEM
您好,
我正在尝试更改我的Chem_ID。 我完成了学习过程。 我最初使用的BQStudio的CHEM ID值更接近我的电池。 不过,我不能肯定这是否恰当。 您能知道, 哪种电池最适合于3.6V,2150mAh,7,74Wh规格的锂电池,而无需进行学习周期。
提前感谢!
Kavya。