This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.7742万EVM:BQ2.7742万-G1

Guru**** 655270 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, GPCCHEM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1101179/bq27742evm-bq27742-g1

部件号:BQ2.7742万EVM
主题中讨论的其他部件:BQSTUDIOGPCCHEM

您好,

我正在尝试更改我的Chem_ID。 我完成了学习过程。 我最初使用的BQStudio的CHEM ID值更接近我的电池。 不过,我不能肯定这是否恰当。 您能知道, 哪种电池最适合于3.6V,2150mAh,7,74Wh规格的锂电池,而无需进行学习周期。

提前感谢!

Kavya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kavya:

    要获得化学ID匹配,请使用GPCCHEM工具。 GPCCHEM工具页面包含有关如何创建日志的说明。 记忆周期在正确的CHEM ID编程后完成。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Suresh:  

    这意味着使用gpcchem工具可以找到正确的chem ID, 我们在其中执行充电,放松,放电,放松测试。 在获得正确的化学名称ID后,我们将执行学习周期。  如果发现CHEM ID匹配,此学习周期是否重要。 然后,在使用此学习周期输出文件的位置。 学习周期仅用于批量生产目的。 如果不考虑制造电池,我是否可以避免学习周期流程。  

    提前感谢!  

    Kavya。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kavya:

    在运行记忆周期之前,需要将正确的化学ID编程到量表,并将所有系统参数写入量表。 需要学习周期来验证准确性。 在完成学习周期后,您应该拍摄一个黄金图像。 然后验证准确性。 如果精确度良好,则可以使用该黄金映像 进行批量生产。