This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65.9037万:OSC16MCAP在直接接地时导致短路?

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1099204/tps659037-osc16mcap-caused-short-circuit-when-direct-to-ground

部件号:TPS65.9037万

TI支持团队,您好!

我需要确认以下信息。

当电容器2.2uF不使用时,C1是否会导致短路?

我在零件的当前批量模块中遇到了此零件的短路。  

上一批组件不存在此问题。

 

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    在这种情况下使用的是哪种特定的TPS65.9037万部件号?

    此致,

    Layne J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS659.0377万ZWSR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是的,如果未连接OSC16MCAP上的2.2uF电容器,则设备可能无法正常工作,并且可能会损坏设备。

    此致,

    Layne J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Layne J,  

    了解当前 TPS659.0377万ZWSR部件需要2.2uF电容器接地。

    我对IDK和数据表有些困惑。  

    1.根据TMDXID5718 - AM571x工业开发套件(IDK),C1被引导至地面,无22uF。  您的意思是IDK设计不正确吗?

    2.这是否是TPS659.0377万ZWSR的批处理问题?

    https://www.ti.com/lit/zip/sprr242

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是模块批号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,CC C,

    IDK由处理器团队管理和拥有,因此我无法解释为什么这款主板是如此设计的。 这不是一个批处理问题,设备由于OSC16MCAP接地不正确而损坏。 数据表的6.2 .2.9 部分详细介绍了OSC16MCAP,OSC16MIN和OSC16MOUT针脚的正确用法。

    此致,

    Layne J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但IDK直接连接到地面。 这是否意味着在没有22uF的情况下工作正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,CC C,

    正如我之前所说的,处理器团队是IDK设计的所有者,我无法解释为什么这款主板是如此设计的。 TPS65.9037万必须根据数据表要求使用,数据表的6.2 .2.9 部分中介绍了这些要求。

    此致,

    Layne J