This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5145-Q1:输出电流阱

Guru**** 1630180 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5145
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1101344/lm5145-q1-output-current-sinking

部件号:LM5145-Q1
主题中讨论的其他部件:LM5145TPS4.017万

LM5145的输出吸入FET能否吸收来自负载的8安培电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave,您好!  

    "输出漏电场效应管"是非标准术语,我假设您指的是低侧场效应管。 LM5145是一个降压控制器,其电流来自负载。 电流阱仅在输出电压过冲其设定点时发生瞬时(例如,在负载瞬时期间)。在这种情况下,低侧FET保持打开,以增加电感器电流负值,并根据需要释放输出电容。

    此致,

    蒂姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    来自负载的电压将 高于降压控制器输出,因此它需要在指定的时间间隔内吸收电流。 降压控制器还将在指定的时间间隔内提供电流。

    这适用于我过去使用的TPS4.017万。 我想为同一应用程序切换到LM5145。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,如果它适用于TPS4.017万,则LM5145应该正常(两个部分的环路结构实际上相同)。 控制器本身不会吸收任何电流,而是功率级。 回路将作出响应,使VOUT降低到其设定的设定点。

    此致,

    蒂姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Tim, 我一定要试试

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,Dave。