请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:BQ2.572万 大家好,
客户想要设置电流限制,并防止4.5W适配器在尚未启用EC的情况下吸收大量电流并燃烧。
我建议他们使用Ilim_Liz,因为当前的限制默认值是由较低的值Ilim_Liz和Iin_DPM设置的,
在这种情况下,Ilim_Liz较低。

您 同意这种方法吗?
这是否意味着无论哪种适配器(即使是普通适配器)都只会吸收少量电流,直到EC打开并将电流限制设置为IinDPM模式(6.35A)?
此致,
弗雷德