This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.572万:4.5W适配器的输入电流限制

Guru**** 2556760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1101302/bq25720-input-current-limit-for-4-5w-adapter

部件号:BQ2.572万

大家好,

客户想要设置电流限制,并防止4.5W适配器在尚未启用EC的情况下吸收大量电流并燃烧。

我建议他们使用Ilim_Liz,因为当前的限制默认值是由较低的值Ilim_Liz和Iin_DPM设置的,

在这种情况下,Ilim_Liz较低。

您 同意这种方法吗?  

这是否意味着无论哪种适配器(即使是普通适配器)都只会吸收少量电流,直到EC打开并将电流限制设置为IinDPM模式(6.35A)?

此致,

弗雷德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Fred,

    是的,Ilim电阻器的用途是用于启动或EC启动阶段。 您可以禁用Ilim电阻器,并在EC处于活动状态后使用输入电流寄存器。

    此致,

    老虎