请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:BQ2.5703万A 您好,
使用bq2.5703万A IC时,我有3个连接:1个电源(适配器),1个超级电容器组(具有4个串联超电容)(类似于电池)和系统负载。
是否可以配置IC,使整个系统仅在以下所述的2种状态下运行?
状态1 (盖充电):适配器仅为超级汽车组充电,未连接至负载
状态2 (电容放电):当触发此状态时,系统负载会释放电容组,并且适配器不会为任何设备供电。
系统根据来自微控制器的外部命令在上述两种状态之间循环。
此致,
Kartavya Agarwal。