This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.5703万A:适配器,电池和系统负载之间的配置模式

Guru**** 2553710 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1100664/bq25703a-configuration-modes-between-adapter-battery-and-system-load

部件号:BQ2.5703万A

您好,

使用bq2.5703万A IC时,我有3个连接:1个电源(适配器),1个超级电容器组(具有4个串联超电容)(类似于电池)和系统负载。

是否可以配置IC,使整个系统仅在以下所述的2种状态下运行?

状态1 (盖充电):适配器仅为超级汽车组充电,未连接至负载

状态2 (电容放电):当触发此状态时,系统负载会释放电容组,并且适配器不会为任何设备供电。

系统根据来自微控制器的外部命令在上述两种状态之间循环。

此致,
Kartavya Agarwal。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kartavya,

    您可以使用外部开关将负载连接到蓄电池。  您可以跳过默认配置上的系统滑轨。  

    此致,

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Tiger!