This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B8401EVM:输出噪声电压

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1099561/tps7b8401evm-output-noise-voltage

部件号:TPS7B8401EVM

大家好,

TPS7B84的数据表具有输出噪声电压的索引。 是否可以使用EVM测量参数?如何测量? 请分享任何示例(即使不是EVM),例如测量结果或测量设备的正确连接方法。  

此致,

藤本正茂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Masanao,  

    数据表中有一个频率与噪声图,这是您要寻找的吗? 具体的测量特征在下面说明,如果需要其他东西,请告诉我。  

    最佳,

    McKyla

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的McKyla:

    感谢您的回复。 是的,这是我要寻找的,但我想知道如何衡量。 是否可以使用频谱分析仪在实际测量中再现此图? 如果您知道必要的设备或环境,请告诉我。

    我还想知道如何从该图中获得输出噪声电压(μVRMS)。  如果我指定了带宽,频谱分析仪是否会进行积分计算?

    此致,

    藤本正茂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Masanao,  

    我们使用特定代码和频谱分析仪来扫描频带通滤波器,以测量噪声。 然后使用Excel进行集成。 我可以核实我们是否能够就此提供任何进一步的信息。  

    谢谢!  

    McKyla

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    McKyla,

    感谢您提供信息。  能够使用Excel进行计算是很好的。 我在TI.com上找到了以下参考:“特定代码”是否表示此处显示的系统?  如果这些设置设备对于噪声测量至关重要,我想构建这些设备。

    https://www.ti.com/lit/wp/slyy076/slyy076.pdf

    此致,

    Masanao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Max,

    我要将此帖子脱机。


    此致,

    尼克