This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 搜索LDO输入负极

Guru**** 2813665 points

Other Parts Discussed in Thread: LM9070, LM9071, LP2957A, LP2957, LP2952-N, LP2953

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1100582/search-for-ldo-input-negative

线程中讨论的其他部件:LM9070LM9071LP2957ALP2957LP2952-NLP2953

如何搜索支持大量负电压(如 具有 -26V电压的LM9070)的LDO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard

    您可以使用我们的网页并选择滤波器选项Vin (min)(V)  

    https://www.ti.com/power-management/linear-regulators-ldo/products.html#p182=Negative%20Output;Negative%20and%20Positive&p238min=-40;-26&sort=p238min;asc

    此致,

    Prakash L

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想要+5V输出,但输入的容差为-26V,如 LM9070  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard


    我们使用该标准的最低电压为-20伏。 以下是设备。

    https://www.ti.com/power-management/linear-regulators-ldo/products.html#p238max=5;125&p238min=-26;-20&sort=p238min;asc

    此致,

    Prakash L

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     为什么LM9070未列出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard

    刚刚意识到您正在寻找绝对最大值,而不是工作范围。 只有LM9071符合该要求。 我们的搜索没有查找绝对最大评级的选项。

      LM9070 LM9071 LP2957A LP2957 LP2952-N LP2953
    AEC Q100
    输出选项 固定输出 固定输出 固定输出 固定输出 可调输出,固定输出 可调输出,固定输出
    输出电流(最大值)(A) 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
    VIN (最大值)(V) 26. 26. 30. 30. 30. 30.
    VIN (最小值)(V) 5.3 5.3 -20 -20 -20 -20
    输出电压(最大)(V) 5. 5. 5. 5. 29. 29.
    输出电压(最小值)(V) 5. 5. 5. 5. 1.23 1.23
    固定输出选项(V) 5. 5. 5. 5. 3.3 ,5. 3.3 ,5.
    启用 是的 是的 是的 是的
    电源正常
    输出电容器类型 非陶瓷 非陶瓷 非陶瓷 非陶瓷 非陶瓷 非陶瓷
    PSRR @ 100KHz (dB) 14. 14. 32岁 32岁
    噪声(uVrms) 320 320 80 80
    精确度(%) 3. 3. 3. 3. 3.
    VDO (典型)(mV) 800 800 470 470 470 470
    IQ (典型值)(mA) 4. 4. 0.15 0.15 0.13 0.13
    热阻 θJA (°C/W) 80 80 60. 60. 77 42.
    最小包装面积(mm2) 153.924 154.8384 86.0552 154.8384 59.4 59.4
    包装类型 DDPAK/TO-263 DDPAK/TO-263 DDPAK/TO-263,TO-220 DDPAK/TO-263 SOIC SOIC

    谢谢!

    Prakash L