请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
线程中讨论的其他部件:LM9070, LM9071, LP2957A, LP2957, LP2952-N, LP2953如何搜索支持大量负电压(如 具有 -26V电压的LM9070)的LDO
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Richard
您可以使用我们的网页并选择滤波器选项Vin (min)(V)

此致,
Prakash L
Richard
我们使用该标准的最低电压为-20伏。 以下是设备。
此致,
Prakash L
Richard
刚刚意识到您正在寻找绝对最大值,而不是工作范围。 只有LM9071符合该要求。 我们的搜索没有查找绝对最大评级的选项。
| LM9070 | LM9071 | LP2957A | LP2957 | LP2952-N | LP2953 | |
| AEC Q100 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 输出选项 | 固定输出 | 固定输出 | 固定输出 | 固定输出 | 可调输出,固定输出 | 可调输出,固定输出 |
| 输出电流(最大值)(A) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| VIN (最大值)(V) | 26. | 26. | 30. | 30. | 30. | 30. |
| VIN (最小值)(V) | 5.3 | 5.3 | -20 | -20 | -20 | -20 |
| 输出电压(最大)(V) | 5. | 5. | 5. | 5. | 29. | 29. |
| 输出电压(最小值)(V) | 5. | 5. | 5. | 5. | 1.23 | 1.23 |
| 固定输出选项(V) | 5. | 5. | 5. | 5. | 3.3 ,5. | 3.3 ,5. |
| 启用 | 否 | 否 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
| 电源正常 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 输出电容器类型 | 非陶瓷 | 非陶瓷 | 非陶瓷 | 非陶瓷 | 非陶瓷 | 非陶瓷 |
| PSRR @ 100KHz (dB) | - | - | 14. | 14. | 32岁 | 32岁 |
| 噪声(uVrms) | - | - | 320 | 320 | 80 | 80 |
| 精确度(%) | 3. | 3. | 3. | 二 | 3. | 3. |
| VDO (典型)(mV) | 800 | 800 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| IQ (典型值)(mA) | 4. | 4. | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.13 |
| 热阻 θJA (°C/W) | 80 | 80 | 60. | 60. | 77 | 42. |
| 最小包装面积(mm2) | 153.924 | 154.8384 | 86.0552 | 154.8384 | 59.4 | 59.4 |
| 包装类型 | DDPAK/TO-263 | DDPAK/TO-263 | DDPAK/TO-263,TO-220 | DDPAK/TO-263 | SOIC | SOIC |
谢谢!
Prakash L