TI E2E 英文论坛海量技术问答的中文版全新上线,可点击相关论坛查看,或在站内搜索 “参考译文” 获取。

This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.7742万EVM:BQ2.7742万-G1

Guru**** 245645 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1097158/bq27742evm-bq27742-g1

部件号:BQ2.7742万EVM
主题中讨论的其他部件:EV2400

您好,

我目前正在使用bq2.7742万关闭模式。 我看到,当发出停机命令并监控万用表中的值时,最初我得到的是500uA无负载,然后尝试查看进入停机模式所需的时间。 15分钟后我得到了61uA,但这不是固定不变的,也不像6118.025万 一样变化,而且重复。 如何在关闭模式下获得恒定电流,而不会花费太多时间。  

提前感谢!

Kavya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kavya:

    振荡电流向我表明,仪表可能处于关闭等待模式,而不是完全关闭模式。 这是因为仪表的内部CPU所消耗的电流像您描述的那样是循环的。 请参阅此图表:

    您是否可以确认充电器/pack+连接已作为您的程序的一部分被拆除?  

    谢谢!

    Alex M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alex:

    尝试关闭模式时,我没有移除pack+连接。 电池连接到EVM的cell+和cell-以及bq2.7742万 EVM中的短接J5跳线,我正在获取pack+的cell+电压。 我从Pack+给微控制器。 如果我拆下pack+,那么我将无法获得微控制器的电压。

    提前感谢!

    Kavya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kavya:

    如果不断开充电器,则无法完全关闭。 在这种情况下,由于您将cell+短接至Pack+,它会看到这种情况并拒绝关闭。 我能想到的唯一解决方案是以某种方式将仪表的PACKP与Pack+断开。 执行此操作的一种方法是删除EVM上的R13。 这是一个奇怪的用例,因为通常情况下,当量表关闭时,你不想让电池供电,否则它无法正确测量。  

    我可能误解了您的系统,因此如果您有更多问题,请随时跟进。

    谢谢!

    Alex M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alex:

    感谢您的回复,但我没有将连接充电器连接到pack+。 我正在将负载(即微控制器电路)连接到Pack+。 充电器未连接。 负载(微控制器)已连接。 我正在使用万用表测量CELL +附近的电流。 发送关机命令后电流出现波动。 似乎未进入完全关闭模式。

    您能告诉我如何在EVM中实现关闭模式吗? 我可以看到它来验证状态。 EVM上是否有任何硬件点可以检查。

    注意:

    Pack+上未连接充电器。 将控制器作为负载连接至Pack+。 我无法从Pack+中移除负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kavya:

    我尝试在类似(但不完全相同)的EVM上重新创建此模块。 至于我之前的职位,我不应该将其称为充电器。 我的意思是,如果CELL +与pack+短路,仪表将无法完全关闭,因为pack+上有一个电压会使其保持开启。 我把它称为充电器,尽管技术上没有充电器。 我刚才说这是因为TRM是指这个情况。  

    我对这里的具体设置有点困惑,但我有一些建议。

    1. 检查REG25引脚,查看其是否完全关闭。 如果读数为2.5V,则设备仍处于关闭等待状态,而不是完全关闭状态。 这是因为LDO仅在模拟断路时关闭。
    2. 尝试禁用通信/删除ev2400。 插入ev2400时,我看到相同的振荡电流,但拔下ev2400时,它降至稳定的<200nA。 原因是ev2400不断发送信号,尝试检测通过上拉从量表中获取电源的设备。  
    3. 确保仪表的填料销没有电压。 我看到MCU是负载,需要打开,所以您可能需要找到一种将packp与Pack+分开的方法。 但如果packp上有电压,则无法完全关闭。

    如果这些不适合您,请告诉我。 我很希望他们会这样做,因为我在我的设置中看到了类似的行为,这些行为对我有帮助。

    谢谢!

    Alex M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alex:

    很抱歉回复太晚。 我尝试移除R13以进入完全关闭模式。 I通过J5跳线短接CELL +,PACK+。 我想知道,如果我们删除R13,I2C就会对通过I2C发送的任何命令从PMIC中取消,是否有任何问题。

    提前感谢!

    Kavya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kavya:

    压力表打开时,Packp仍需要电源才能正常工作。 通过拆下R13,您可以将Packp与Pack+分离,但在仪表要打开时,您仍需要找到一种为Packp供电的方法。 这将需要一些额外的电路,并且可能需要主机控制。 我认为更好的解决方案可能是将MCU直接绑定到cell+,并将Pack+与cell+分开。 这种情况的缺点是您可能会绕过仪表/保护,但您已经通过跳线执行了此操作。 它在测量方面会有一些缺点,但如果电流足够小,则将是次要的。 请告诉我这对您是否可行。

    谢谢!

    Alex M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alex:

    通过删除R13,它将进入模拟关闭模式。 是否有任何方法可以通过保持删除R13来恢复正常模式/关机等待模式。

    提前感谢!

    Kavya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alex:  

    如果无法删除cell+,pack+之间的连接。 如何实现关闭模式。 我尝试移除R13并将控制器的GPIO引脚连接到IC封装,以获得该引脚的电压。 当我将引脚调高时,电压将被提供给包装。 我在PMIC中进入正常模式。 当我将引脚调低时, 我 只能在取下并连接电池后才能进入关机模式。 当我尝试将GPIO引脚切换为具有大量延迟的封装引脚时。 我看到PMIC处于恒定正常模式。 它不会进入关机模式。 如何才能在这种情况下使关机成为可能。 如果发生关机,则如何使用连接的充电器唤醒。  

    提前感谢!  

    Kavya。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kavya:

    我不明白您在这里制定的解决方案为什么不起作用。 我能想到的导致此问题的唯一条件是,如果检测到故障,则会将"关机等待"模式发送回"正常"模式。 拆卸和连接蓄电池可能会导致POR清除故障? 如果在发送shutdown命令之前读取safetystatus(),是否看到任何故障?  

    此外,您应该能够通过GPIO再次将packp切换至高位,从而唤醒仪表。 这在仪表上应显示为"连接充电器"。 这难道不是事实吗?

    最后,您如何验证仪表的状态? 我建议测量REG25上的电压,以查看其是否关闭。

    谢谢!

    Alex M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alex:  

    我仅通过REG25验证仪表的状态。 当我切换GPIO引脚并测量reg25引脚时,它不断地为我提供2.5V,chg和dschg的电压。 这意味着它没有进入关机模式。 我没有检查safetystatus()。 我会检查一次。 你能告诉我什么是prot checksum吗? 我能不能匹配它的校验和。

    提前感谢!

    Kavya。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kavya:

    有关 功能的详细说明,请参阅TRM.TRM的4.1 部分。1.18。 基本上,校验和是一种备份,以确保在您更改保护器相关值时不会出现错误,否则仪表可能会导致错误触发或丢失事件。 您不必使用校验和来读取故障,因此这里应该不是问题。  

    谢谢!

    Alex M.