This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM831D31:启动电压,I2C兼容性,更改输出电压而不关闭输出电压

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM831D31

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1098229/tpsm831d31-boot-voltage-i2c-compatibility-change-vout-without-switching-off-vout

部件号:TPSM831D31

大家好,

我们计划在我们的持续设计中使用TPSM831D31部件。 我们有以下疑问。

  • 我们是否可以使用I2C/PMBus更改输出电压而不关闭输出电压?
  • 数据表在一个地方显示了PMBus和I2C (表7.5)之间的互操作性。 您能否确认此设备是否兼容I2C?
  • VOUT_A和VOUT_B的启动电压称为0.5V典型值。 出厂时是否已编程? 用户是否可以重新编程?

此致,

Jeyakumar I

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jeyakumar:

    感谢您为您的项目考虑TPSM831D31。 请参阅下面我的回答:

    我们是否可以使用I2C/PMBus更改输出电压而不关闭输出电压?

             是的,可以使用VOUT_COMMAND (21h)动态调整VOUT,而无需关闭转换器。

    VOUT_A和VOUT_B的启动电压称为0.5V典型值。 出厂时是否已编程? 用户是否可以重新编程?

          用户可以使用MFR_Specific 11 (DBH)寄存器对每个导轨的启动电压进行编程。

    我将回到I2C兼容性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Murali Malla,

    请确认I2C兼容性。

    此致,

    Jeyakumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jeyakumar:

    在将PMBus器件与I2C主控制器配合使用时,请考虑以下事项:

    • PEC是可选的。 只要主中继器不发送PEC字节的时钟,TPSM831D31就不会尝试验证PEC。
    • 一般来说,字节和字词事务完全兼容
    • 通常可以执行user_data_xx等阻止命令。 只需注意重复的启动条件。 (有关详细信息,请参阅下面的应用说明)。
    • 进程调用(如读取SMBALERT_MASK)通常不能使用标准I2C驱动程序完成。 对于大多数人来说,这可能不是一个大问题

    您可以在以下应用说明中找到有关差异的更多信息:

    https://www.ti.com/lit/an/sloa132/sloa132.pdf