Other Parts Discussed in Thread: TPSM831D31
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPSM831D31 大家好,
我们计划在我们的持续设计中使用TPSM831D31部件。 我们有以下疑问。
- 我们是否可以使用I2C/PMBus更改输出电压而不关闭输出电压?
- 数据表在一个地方显示了PMBus和I2C (表7.5)之间的互操作性。 您能否确认此设备是否兼容I2C?
- VOUT_A和VOUT_B的启动电压称为0.5V典型值。 出厂时是否已编程? 用户是否可以重新编程?
此致,
Jeyakumar I