This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM831D31:电压配置

Guru**** 2925130 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM831D31

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1098230/tpsm831d31-voltage-configuration

部件号:TPSM831D31
主题中讨论的其他部件:TPS5.3681万

各位专家,您好!

有关此部分的一些问题。

  1. 您能否确认它是否可以使用I2C更改输出电压,而无需关闭输出电压。 我们的SOC将在查看过程设置后配置DCDC转换器。
  2. 数据表在一个地方显示了PMBus和I2C表7.5 之间的互操作性。 它是否与I2C兼容?
  3. 它似乎是OTP的一部分。 工厂将根据表7.3 对启动电压进行编程。正确吗? 电压是否为0.8V或0.85V?

谢谢,Abhijit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们能否在实验室中进行NVM编程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Abhijit,

    启动电压可由用户使用MFR_Specific _11 (21h)命令进行编程。 请参阅《TPS5.3681万技术参考手册》(https://www.ti.com/lit/pdf/sluubo4)中的2.4 ................................................................89一节。

    我将回到I2C兼容性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    上述TRM是否适用于tpsm831d31?

    tpsm831d31与i2c的兼容性如何?

    我可以在实验室的非易失性存储器中设定启动电压吗?

    是否可以使用i2c更改输出电压而不关闭输出电源?

    请通过尽快回答问题来提供帮助。

    谢谢,Abhijit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,TPSM831D31中使用的控制器是TPS5.3681万。 因此TPS5.3681万 TRM适用于TPSM831D31。

    可以,您可以在非易失性存储器中设定启动电压。 下图显示了GUI中用于设定启动电压的寄存器。 更改后,使用“Store Config to NVM”命令将新值存储到NVM。

    是的,可以在不关闭电源的情况下更改输出电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Murali,我是否可以假定此模块的寄存器可以通过I2C访问和配置?

    谢谢,Abhijit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Abhijit,

    我将在明天之前确认这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Abhijit,

    在将PMBus器件与I2C主控制器配合使用时,请考虑以下事项:

    • PEC是可选的。 只要主中继器不发送PEC字节的时钟,TPSM831D31就不会尝试验证PEC。
    • 一般来说,字节和字词事务完全兼容
    • 通常可以执行user_data_xx等阻止命令。 只需注意重复的启动条件。 (有关详细信息,请参阅下面的应用说明)。
    • 进程调用(如读取SMBALERT_MASK)通常不能使用标准I2C驱动程序完成。 对于大多数人来说,这可能不是一个大问题

    您可以在以下应用说明中找到有关差异的更多信息:

    https://www.ti.com/lit/an/sloa132/sloa132.pdf