This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR3.363万:LMR3.363万输入电容器

Guru**** 2410240 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1103238/lmr33630-lmr33630-input-capacitor

部件号:LMR3.363万

您好,先生

输出电流约为1.5A

作为Cin,我是否可以使用  钽电容器替换 电解电容器?

因为生命周期。谢谢


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    10uF和220nF电容器必须是陶瓷电容器。  陶瓷电容器提供所需的低ESR和ESL

    为降压稳压器的快速输入电流实现低阻抗路径。   

    在这种情况下,您可以使用4.7uF。  但是,直流偏压下的实际电容不应低于3uF。

    如果您使用的是RNx封装,则可以在设备的任一侧放置1x 4.7uF,在设备的任一侧放置1x100nF。

    输入端不需要钽或铝电容器,除非您有输入EMI滤波器或与串联的其他大电感  

    调节器输入。

    有关详细信息,请参阅数据表。

    谢谢