请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LMR3.363万 您好,先生
输出电流约为1.5A
作为Cin,我是否可以使用 钽电容器替换 电解电容器?
因为生命周期。谢谢

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,先生
输出电流约为1.5A
作为Cin,我是否可以使用 钽电容器替换 电解电容器?
因为生命周期。谢谢

你好
10uF和220nF电容器必须是陶瓷电容器。 陶瓷电容器提供所需的低ESR和ESL
为降压稳压器的快速输入电流实现低阻抗路径。
在这种情况下,您可以使用4.7uF。 但是,直流偏压下的实际电容不应低于3uF。
如果您使用的是RNx封装,则可以在设备的任一侧放置1x 4.7uF,在设备的任一侧放置1x100nF。
输入端不需要钽或铝电容器,除非您有输入EMI滤波器或与串联的其他大电感
调节器输入。
有关详细信息,请参阅数据表。
谢谢